This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611EVAL:输出电流

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2611, LM2611EVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011537/lm2611eval-output-current

器件型号:LM2611EVAL
主题中讨论的其他器件:LM2611

我尝试使用 LM2611EVAL 来演示3.3V 至-12V 的调节设置。 负载电流要求为150mA。 根据数据表中的图和计算结果、这应该在 LM2611的能力范围内、但是使用评估板时、一旦负载超过~90mA、输出电压就会崩溃。 除了反馈电阻器之外、评估板上没有任何变化、我将获得正确的输出电压、直至输出崩溃。 此设计是否超出 LM2611的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您对 FB 分频器使用了哪些值? 器件可能会进入电流限制、如果您稍微增大 VIN (例如增加到4.5V)、 您是否具有更高的负载电流能力?  

    此致、

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的反馈分频器值为44.2k (上部)和5.0k (下部)。

    增加 VIN 确实会增加负载电流能力。 为了我的理解、您能否澄清什么是电流限制? 3.3V 输入的最坏情况下的开关电流应仅约为520mA、数据表将最小开关电流指定为0.7A? 这确实解决了我的问题、但我想在纳入设计之前充分了解。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的反馈。 您能够在哪个 VIN 上获得所需的负载电流? 您能否共享 Vout 和 SW 节点的示波器图? 这种问题可能是由于您接近最大占空比(数据表中的最小值)。 如果您尝试调节到较低的 Vout (以绝对值表示、以实现较低的占空比)、会发生什么情况?  

    此致、  

    Em