This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65216:DCDC3和 DCDC4加电默认选择

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65216, TPS65218D0
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009224/tps65216-dcdc3-and-dcdc4-power-up-default-selection

器件型号:TPS65216
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

我们将在原型 PCB 上启动 TPS65216、以便在放置 AM335和 DDR 存储器之前确认电压。 我在稳压器输出上放置了16.5 Ω 电阻器、以提供一些负载电流。 AC_DET 接地、GPIO2上拉至3V3、我们有一个20K 1%的电阻器从 DC34_SEL 接地。  PWR_EN 连接到设置为1.8V 的电源、以便从5V 输入电源轨打开 TPS65216。

根据 表5-2。 DCDC3和 DCDC4的加电默认值、在2019年12月修订的 TPS65216数据表中、DCDC3稳压器应为1.5V、DCDC4稳压器应为3.3V。 但是、我们在1.2V 下测量 DCDC3、在1.8V 下测量 DCDC4、这对应于 RSEL 大约为150K。

我们目前尚未使用 I2C 进行寄存器访问、但会随着我们继续启动和调试而使用 I2C。 您能否提供一些有关稳压器为何与表5-2中的电压不一致的见解?

谢谢、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    表5-2中列出的 RSEL 值是基本 TPS65218xx 器件 TPS65218D0的设置。 DCDC3和 DCDC4的值确实应该为1.2V 和1.8V。 如果您将这两个 RSEL 连接到 GND、TPS65216仍将加电为默认电压值(1.2和1.8V)。 但是、您还可以使用外部电阻分压器或通过 I2C 在外部配置 DCDC3和 DCDC4值(如有必要)。 要查看这些稳压器电压输出的编程值、最好参考 数据表的寄存器映射第5.5节。 您可以在此处找到该器件的所有 EEPROM 设置。

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    当我将20K (RSEL)电阻器连接到引脚17 DC34_SEL 时、我曾在外部配置 DCDC3和 DCDC4。 根据表5.2、我应该在 DCDC3和 DCDC4处测量什么? 如果 RSEL 值未正确设置 DCDC3和 DCDC4、则看起来唯一的替代方法是尝试 I2C 编程或 PMIC 损坏。 至少是比较和锁存引脚17在启动期间产生的电压的器件。

    TPS65216处于接收到的默认状态。 也许我无法正确解释表5.2。 请提供建议。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    抱歉、我误解了您的原始消息。 您能否使用0欧姆电阻将 DC34_SEL 短接至 GND 并确认读取 DCDC3 = 1.2V 输出电压和 DCDC4 = 3.3V 输出电压?

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    DC34_SEL 短接至 GND 时、DCDC3测量1.2V 输出、DCDC4测量1.8V 输出。 DCDC4输出似乎没有响应 DC34_SEL 阻抗的变化。 DCDC3也许也不响应 DC34_SEL 中的变化。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    所有其他稳压器是否按预期工作、探测 SW 是否显示精确调节? 如果是、您能否尝试通过 I2C 读取 EEPROM 并查看 其是否确实编程为1.8V?  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    其他稳压器如下:

    DCDC1  1.1V 正常

    DCDC2  1.1V 正常

    DCDC3  1.2V 应为1.5V

    DCDC4  1.79V 应为3.3V

    LD01    1.8V 正常

    低侧       未使用

    我用示波器查看了输出、它们看起来调节良好。 不确定探测软件是什么意思? 如果这意味着在电感器之前探测开关节点、那么我没有查看该信号、但我今天可以查看该信号。

    如前所述、所有稳压器上都有一个小负载(16.5欧姆)、因为当我最初在没有任何负载的情况下为 TPS65216加电时、稳压器会循环开关。

    我在数据表中注意到的一点是、DCDC4稳压器应具有47uF 的电容。 目前安装了一个10uF 电容器、用于所有其他稳压器。 我将电容更改为47uF、但我不希望这会对 DCDC4输出电压产生任何影响。  

    测试 PBC 尚未安装使用 I2C 的 uproc、但我有一个可用于读取 EEPROM 的 Total Phase Aardvark I2C/SPI 主机适配器。 我将尽快报告调查结果。

    最棒的

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    我仍在尝试使用 I2C 读取 EEPROM、但这需要更长时间才能完成。 我在反思 DC34_SEL 电阻器从0欧姆变为20K 欧姆、而 DCDC3和 DCDC4输出电压没有变化。 在将电源使能设置为高电平后、我在启动期间限定了 DC34_SEL 引脚的范围、但我根本没有测量任何电压脉冲。 鉴于 DCDC3和 DCDC4分别持续设置为1.2V 和1.8V、DC34_SEL 引脚似乎可能连接到 INT_LDO、这与数据表的表5-2中的最后一行对应。 奇怪的是、我应该能够测量 INT_LDO 电压电平、但由于电压为零、情况并非如此。 我可以在封装引脚处测量从 DC34_SEL 到 GND 的20K 欧姆电阻。 此芯片是否可能与 DC34_SEL 有故障的内部连接?

    最棒的

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    这确实是奇怪的。 您是否能够对该器件进行 A-B-A 交换? 您能否提供原理图?  

    最棒的
    Emily

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    我刚刚制造了第二个(B)板、应该能够在今天下午进行测试。 我将在新信息可用时更新。

    最棒的

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Emily、

    第二块电路板已经构建、新的 TPS65216芯片按预期工作。 在 RSEL = 20K 欧姆时、DCDC3和 DCDC4输出分别为3.27V @ 100mA 和1.50V @ 100mA。

    如果我从 PCB 上移除第一个 TPS65216、TI 能否分析芯片以确定故障的根本原因?  

    最棒的

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正、 DCDC3为1.5V、DCDC4为3.27V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    很高兴听到 TPS65216芯片与 A-B-A 交换搭配使用。 如  有需要、您可以通过 https://ti.com/csc 提交之前芯片的退货。  

    最棒的
    Emily