This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895的替代充电器

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012356/bq25895-alternative-charger-to-bq25895

器件型号:BQ25895

您好!

我们在其中一款产品中使用了 BQ25895。
现在、我需要开发一个不同的系统、我需要更高的电流。 此 IC 的输出电流似乎连续为6A。(峰值为1A 秒)  

我还在共享一个相关的图像。

- 当我的输入电压被切断时,电池将自动激活。 图中的二极管是代表性的、我将与 MOSFET 一起安装的自动开关结构是否会导致输出瞬时切断? 我应该注意什么吗?

- 将电池直接连接到升压器是否有意义? 我应该使用 BQ25895等 IC 吗?

我查看过充电器、但找不到它、那么您能否建议一个具有适合我输入的升压器的电流且功能与 BQ25895相似的 IC?

我认为一个能够输出大约11A 电流的充电器就足够了。

此致、

Mehmet