This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24192I:抑制1.5Mhz 噪声

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1008833/bq24192i-suppressing-the-1-5mhz-noise

器件型号:BQ24192I

当使用12V 或更高的输入电压时、BQ24192L 降压转换器1.5MHz 峰间噪声脉冲大约为1.5V 高电平、并且几乎在 PCB 上的每个位置拾取噪声。 我已经关注了

信函中的所有应用手册都想知道如何抑制这种噪声? 下面是我们的原理图。

谢谢!

e2e.ti.com/.../BQ24192I.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在 此处查看原理图和 PCB 布局技巧:https://e2e-uat.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/877725/faq-bq24192-bq2419x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips

    当存在噪声时、您还可以共享 VBUS、VSYS 和 VBAT 的布局和示波器捕获吗?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    请查看随附的3个 VBUS、VSYS 和 VBAT 示波器捕获。 此外、还连接了该 PCB 的光绘文件。 感谢您提供应用 手册、但正如我之前提到的、我们随后收到了该信函。

    NIR。


    VBATVBUSVSYSe2e.ti.com/.../LED_2D00_A_5F00_GERBER.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    您能否共享原理图和布局的图像、以便我们更快地了解一下? 从图像中可以看到、电容器可能不够靠近充电器、从而导致电压波动。  

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:

    我们原理图的 PDF 附在我在该主题上的第一篇文章中。 我在上一篇文章中附加了包含 PCB 布局的光绘文件。

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    您能否共享布局的图像或 PDF、以便我们可以查看充电器周围的组件和充电器的输入布线。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以打开 BRD 文件? 这将为您提供 PCB 设计的最佳视图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    如果您可以共享这两个文件、以便我们可以首先检查图像/PDF 中是否有任何内容、这将是最简单的。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        e2e.ti.com/.../LED_2D00_A.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    我看不到任何看起来可能会导致这种行为的东西、那么只有尝试增加已有电源路径上的电容、并增加一些 PMID 电容器的较小走线路径。

    您能在看到此行为时解释测试条件吗? 它是始终在任何充电模式下发生还是仅在特定时间发生?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    更新:我发现我使用的电感器错误。 它无法承载充电电流。 我现在用更大的信号替换了它、VBUS 信号看起来很好。 但是、这并未解决 SYS 信号(请参阅随附的示波器图像)、该信号上仍有1V 尖峰。

    测试条件为:施加15V 充电电压。 对2A 电流输入限值进行了编程、但从电源汲取的实际电流约为1.4A、因此总共施加21W 的电流。  

    我现在想:BQ 是否有太多的权力要求处理? D/S 状态4.5A 充电电流-我假设这是在电池侧、那么您如何计算充电功率? 它是根据电池的最大充电电压(4.2V 导致18.9W)还是根据3.7V 的标称电池电压(最大功率将是4.5A 乘以3.7V、即16.65W)?

    NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经继续、将充电功率降低到大约10W。 噪声较低、但仍然存在。 这似乎是共模噪声、因为我也在 GND 路径上看到它。

    有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    转换器的最大输出电流为4.5A、它不是基于额定功率、只要 VBUS 在指定的电压范围内、它就会从 VBUS 中拉出所需的电流。

    您当前使用的是什么电感器? 我会尝试在您的电力线上添加一些更小的滤波电容器、以消除类似这样的任何高频噪声。

    此致、

    Wyatt Keller