This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:需要原始 BQ40Z80EVM-020导出文件(GG.CSV)

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011828/bq40z80evm-020-need-the-original-bq40z80evm-020-export-file-gg-csv

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQSTUDIO

大家好:

有人能给我提供原始的 bq40z80evm-020 gg.csv 文件吗?

该文件从数据存储器导出。

希望有人能帮我!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您可以在 bqStudio 中导入默认值、也可以使用 bq40z80网页固件下载中的.srec 返回默认配置。 默认的.gg 导入应位于右上角的数据存储器选项卡中。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keller 先生

    感谢您解决我的问题!

    我想问另一个有关 bqStudio 表面-仪表板的问题。

    我不理解的是、灰色和绿色电池图标的颜色之间有何差异。

    (我想灰色电池图标的颜色不正常。 如果不正常、如何解决问题?)

           

    此致、

    蔡家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    仪表板不是关键信息。 请使用"Registers"屏幕并刷新以从监测计获取关键信息。 我建议禁用仪表板、因为它将在后台持续通信、尝试确定连接的设备。 这可能会影响您的某些测试、因为睡眠等设备可能不需要通信。

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    但仅供参考。 它应根据 SOC %点亮。

    谢谢、

    Eric Vos