This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61240:您能否查看我的原理图和电路板布局?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011564/tps61240-could-you-review-my-schematic-and-board-layout

器件型号:TPS61240

您好!  

我对 TPS61240的原理图和电路板布局有一些疑问。

我在项目中使用的 TPS61240不起作用。

我假设问题是电路板布局、因此我更新了布局。

您能否查看我的原理图和电路板布局以防止出现相同的错误?

这是我的原理图(图1)。

这是我的板布局(图2)。

如果可能、您能告诉我在旧电路板布局中哪些方面不好?

旧电路板无法将电压升高到5V。 它输出1.8V 电压、具有大纹波。

e2e.ti.com/.../IMG_5F00_1745.mov

(视频 URL: https://drive.google.com/file/d/1sYtx5l7J-lXN0-zgC8fz_RvAY9YLiDL9/view?usp=sharing)

旧电路板布局(图3)。(原理图相同。)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naokitakatani

    感谢您提供信息。 实际上、我认为您的旧布局更好、因为它更符合 EVM 建议、而在旧布局中 VOUT-GND 环路更小。 强烈建议您参考我们的 EVM 布局并进行修改。

    原理图看起来正常。 您是否曾在 VOUT 无法启动时测试过 VIN? 我在这里最想说的是 VIN 在启动时限制其电流、从而实现了 VFET <UVLO.

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    有趣的是、旧电路板布局(图3)优于更新后的布局(图2)。 我修改了电路板布局(图4)。 图3和图4中哪一个更好?

    顺便说一下、我参考了这个布局(图5)。 是 EVM 布局吗?


    当  VOUT 无法启动时、我在旧电路板中测试了 VIN。 VIN 的电压为3.3V、电流为10mA。 因此、我认为电压是  VIN>UVLO。
    我注意到、在几秒钟前连接 VIN 后、当我将负载连接到 Vout 时、TPS61240输出电压正确。
    是否有其他可能的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naokitakatani

    是的、您可以参阅数据表中的图22、我认为这是好的、与 EVM 类似。 您还可以查看应用手册:  

    https://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf?ts=1624409094252&ref_url=https%253A%252F%252Fconfluence.itg.ti.com%252F

    您将注意到如何设计一个良好的升压转换器 PCB。  

    有关新布局、请参阅下面的我的注释

    您不能通过 这种方式将 VOUT 连接到 FB 引脚。 您应该将它们分开。 如果您在 COUT 电容之前连接了 FB 和 VOUT、则所有开关噪声都会耦合到 FB、这将导致环路行为不可预测。 相反、您应该在 COUT 之后连接 FB、并将 VOUT 直接连接到 COUT。

    请记住、升压转换器最重要的环路是 SW-VOUT-GND 环路。 FB 和任何其他 EMI 敏感组件不应处于该环路中。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Naokitakatani

    我在布局上添加了一个交叉参考、请参阅下面的。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于您的图和注释、我实现了 SW-VOUT-GND 环路的含义。
    我将阅读用户指南。
    然后、我将制作测试板、并检查 TPS61240的行为。
    如果它未正确输出5V 电压、我将再次作为"相关问题"提出。
    感谢您的一流建议!