This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:与 BQ25713的比较

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012366/bq25723-comparison-with-bq25713

器件型号:BQ25723
主题中讨论的其他器件:BQ25713

您好电池管理团队、

您能帮您比较 BQ25713与 BQ25723吗?  如果客户要过渡到 BQ25723、主机软件是否会类似?

您是否有硬件特性和寄存器差异方面的比较表?

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    感谢您的联系。

    请参见下图:


    同样的图像也可以在 BQ25723数据表中找到。

    就寄存器映射而言、它们非常相似。 根据 其配置、将需要进行软件更改、但我不会期望太多。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。