Ulrich 您好:
有趣的问题:在使用 UCC28710D 运行模块时、使用方便的650V GaN 器件(来自 Transsphorm、相同的$)、工作功率仅为10W -但具有2个输出 thnx 至非常严格控制的变压器(lkg ~1uH)-因此两个输出看起来都经过良好调节。 第二个输出为18V、大约为300mA。
在此测试期间、直流输入从未超过180V。
故障是控制 器 HV 引脚接地。
如何为控制器添加保护的任何想法?e2e.ti.com/.../WBDesign25_5F00_28710_5F00_6v2_5F00_350mA.pdf
我关注的是一个网络工作台设计的电路。
PL 请参见随附的