This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:UCC28710D 故障

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012077/ucc28710-ucc28710d-failure

器件型号:UCC28710

Ulrich 您好:

有趣的问题:在使用 UCC28710D 运行模块时、使用方便的650V GaN 器件(来自 Transsphorm、相同的$)、工作功率仅为10W -但具有2个输出 thnx 至非常严格控制的变压器(lkg ~1uH)-因此两个输出看起来都经过良好调节。 第二个输出为18V、大约为300mA。

在此测试期间、直流输入从未超过180V。

故障是控制 器 HV 引脚接地。

如何为控制器添加保护的任何想法?e2e.ti.com/.../WBDesign25_5F00_28710_5F00_6v2_5F00_350mA.pdf

我关注的是一个网络工作台设计的电路。

PL 请参见随附的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请允许我向您提出以下问题:

    1.是否可以重复此故障? 如果是、您能否在重现测试期间捕获 HV 引脚电压。

    2.哪些输入连接到稳压良好的直流电源或可能与其他设备连接的公共电源系统?  

    由于 HV 引脚允许的最大电压为700V,因此对于180Vdc 左右的输入电压有很大的裕度。  

    如果此故障是由输入线路浪涌引起的,我建议您添加浪涌保护器件,如 TVS 或压敏电阻。 如下所示  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thnx Jaden。 我认为这一失败是可以重现的。 我们将尝试。

    将尝试捕获 HV 引脚电压。

    我们使用直流电源进行测试。 我怀疑快速关断会导致 HV 引脚向 HVbus 电容器提供电流。 方式类似于 LDO 输出电容器通过反向路径放电时的 LDO 故障。 为防止这种情况发生,LDO 的安全设计做法是添加分流二极管。 我们还将在此处添加类似的反向电流路径阻断。