This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:Cramp 值、传输特性

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011717/tps543c20a-cramp-value-transfer-characteristics

器件型号:TPS543C20A

大家好、团队、

TPS543C20A 的控制模式为 ACM、我们可以选择 cramp 以获得更好的性能。

cramp 值如何影响环路传输特性? 斜坡信号是否会影响电流的输出纹波? 或电压? 转换特性。

您能否告诉我任何解释 ACM 传输特性的材料(如果您有)?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增大斜坡电阻和斜坡电容将增大转换器控制环路的增益、交叉频率和带宽。 这通常会提高峰间瞬态性能。 但是、斜坡选择必须考虑到更大带宽所提供的增益裕度和相位裕度方面的牺牲、因此较高的斜坡设置并不一定保证稳定性。

    在静态模式分析中、假设器件稳定、斜坡选择不会影响输出纹波电流或电压。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec-San、

    感谢您的评论。

    在我的客户案例中、负载不是简单的电容器负载、而是与案例的稳定性有关。 因此、他们担心从负载电容器类型中选择值可能在这种情况下不起作用。 因此、客户最好了解 ACM 传输特性。

    您是否有适合 ACM 控制的应用手册或培训材料?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeo-San:

    我建议使用 WebBench 对设计进行仿真、将其作为使用 TPS543C20A 进行设计的第一步。 Webench 模型将很好地了解客户的设计在负载瞬态和频域稳定性方面的表现。

    遗憾的是、目前有很多适用于 ACM 的良好应用手册正在进行中、但尚未在 TI.com 上发布。  

    请通过 a-biesterfeld@ti.com 向我发送电子邮件 、我很乐意为您提供文档以支持客户的设计。

    此致、

    Alec Biesterfeld