This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600-Q1:VIN 和 VDD 之间的电阻较大

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1012299/ucc28600-q1-larger-resistor-between-vin-and-vdd

器件型号:UCC28600-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28600

尊敬的团队:

目前 VIN 和 VDD 之间的电阻器为5*1.3Mohm,但系统的静态电流太大,因此我们计划 在 VIN 和 VDD 之间添加5*3Mohm 电阻器。 这样做是否会产生不良影响?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    感谢您关注 UCC28600反激式控制器。

    可以肯定的是、增大启动电阻会导致更长的启动时间。  多长时间取决于输入电压。
    根据启动所需的最低输入电压、系统可能根本无法启动。

    3M/1.3M 电阻增加了2.3倍、从而使 VDD 电容 C40的充电电流减少了2.3倍。
    但是、由于 UCC28600预启动电流(ISTARTUP)不变、所需的启动时间将比之前的启动时间长2.3倍。
    因此、电容 C40在启动前会看到可用的较低充电电流与固定 IC 偏置电流之间的差异。

    为了使 C40 (22uF) 在1秒内达到 VDD 上的13V 启动阈值、它需要22uF*13V/1s = 352uA 的电流。  

    考虑到 IC 的 Istartup (max)= 25uA、实现1秒启动时间的最小 HV+启动电压=(352uA+25uA)*(5x3M)=~5655V!
    如果所需的最低启动电压低于此值、启动时间将会更长。  

    如果所需的最低启动电压低于375V (= 25uA*15M), 则偏置电流为12uA 的典型部件 可能会在很长时间后启动,但最坏情况下,25uA 的部件 可能永远不会启动。   
    请考虑所需的启动电压和启动时间之间的权衡、并评估是否可以在不影响其他所需 性能的情况下缩小 C40尺寸。

    此致、
    Ulrich