This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:201是否可用作 TPS563200的1:1替代产品?

Guru**** 2384830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011421/tps563201-can-201-be-used-as-1-1-replacement-for-tps563200

器件型号:TPS563201

团队、

我的客户正在使用 TPS563200DDC。 他们能否将 TPS563201DDC 用作引脚对引脚的替代产品?

开关频率不同。 这可能需要不同尺寸的外部组件。
这也会对 EMI 产生影响吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Edwin 将很快帮助解决此问题。

    此致

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    这对 EMI 的影响很小。 频率差异很小。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edwin!

    他们是否需要更换外部组件、或者他们是否只能更换器件1:1?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Franziskus、  

    它们只需更换器件1:1即可。 请注意、LC 在 TPS563201范围内。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edwin!