请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25926 尊敬的先生/女士:
在 TPS259261DRCR 数据表中、它提到 ESD 人体放电模型为2000V、充电器件模型为500V。 这是否意味着终端客户不应在此器件上执行10KV 和12kV ESD 测试、因为这会损坏 IC?
此致、
公里/小时
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生/女士:
在 TPS259261DRCR 数据表中、它提到 ESD 人体放电模型为2000V、充电器件模型为500V。 这是否意味着终端客户不应在此器件上执行10KV 和12kV ESD 测试、因为这会损坏 IC?
此致、
公里/小时
您好 KPK、
是的、在不使用 ESD 二极管等外部保护的情况下、它们不应以超出数据表规定的值运行测试。 有关更多详细信息,请参阅此应用手册。 https://www.ti.com/lit/an/slyt492/slyt492.pdf?ts=1624258387317&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
此致
Kunal Goel