This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX660:ADM8660的交叉参考

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: MAX660, LM2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011738/max660-cross-reference-for-adm8660

器件型号:MAX660
主题中讨论的其他器件: LM2660

您好、先生、

我是否可以知道 ADI ADM8660有任何交叉参考器件

我还将分享我的客户原理图、如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    LM2660或 MAX660可能适用、但开关频率比 ADM8660低。 我建议您订购这些样片并检查您的系统。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    作为一个电压逆变器、我是否可以知道引脚7是否可以连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Henry、

    抱歉、我们所有采用 SO-8封装的电荷泵都将引脚7连接到内部振荡器、您无法将其连接到 GND。

    此致、
    Brigitte