This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5012EVM:通过 GUI 与电路板通信失败

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LP5012EVM, LP5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011963/lp5012evm-communication-with-board-through-gui-fails

器件型号:LP5012EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLP5012

无法通过 USB2ANY 与电路板通信。  

1) 1)我已更新 LP5012EVM 的 GUI 软件。   

2) 2)我已更新 USB2ANY 的固件。  

3) 3)我以正确的方向连接了电缆

4) 4)我连接了5V 电源线。   

我不确定 USB2ANY Explorer GUI 所需的通信设置。  

我的 EVM GUI 报告一个红色圆圈、但未连接。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、 您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    您能捕获 GUI 的故障界面吗? 更多详细信息将会更好。  

    此外、请参阅 LP5012的用户指南、以确保器件连接正常。

    最恰当的考虑

    徐美奈