This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29910A:用于直流输入

Guru**** 2505785 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29910A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011992/ucc29910a-using-with-dc-input

器件型号:UCC29910A

当它在直流输入上运行时会发生什么情况? 它是否像常规降压转换器一样运行? 我尝试捕获波形、但由于所有内容都在交流包络内(不确定这是不是正确的术语)、因此很难捕获波形。 我可以使用触发器上的 AC 线捕获波形、然后放大波形、但我很快就会失去分辨率。 我曾经尝试过170Vdc、它看起来与降压转换器类似、但它与交流输入和直流输入有何不同? 由于输入根本没有变化、因此脉宽没有变化。 我的目标是在保持体面 PF 的同时提高效率。

我还注意到、在电感器计算公式中、峰值输入电流位于分母中、这表示电流越高、电感越低、这对我来说似乎很奇怪。 我不太熟悉 PFC 的工作原理、因此这可能是它的一部分。 我认为、您的电流越大、您所需的电感就越大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    UCC29910A 专为具有交流输入的降压 PFC 而设计、因为直流输入不需要 PFC。 但 UCC29910A 可支持直流输入、它适用于链路正常降压。 脉冲宽度由输入电压和 CS 信号定义、因为直流输入的输入电压不会变化、因此正常情况下没有脉冲宽度变化。

    如果您需要更大的功率、它需要更高的电感峰值电流、那么它需要更小的电感。 因为 V=LDI/dt。

    云生