This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25576:从 OUT 到 VCC 的二极管

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011975/lm25576-diode-from-out-to-vcc

器件型号:LM25576

大家好、

在观看 TI 培训视频时、我发现了以下 sch。 您能否解释为什么从 OUT 到 VCC 有一个二极管(D2)? 我无法从 DS 和 EVM 指南中找到任何信息。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、  

    如果您希望从 VOUT 对 VCC 轨进行"反向偏置"并提高效率、该二极管是占位符。 当 VOUT 大于7.3V 时可以完成此操作,当然您必须考虑 VCC 上的最大额定电压。

    在这种情况下、由于 VOUT 仅为5V、因此这不适用、JJ1将保持开路。  

    请参阅数据表的第7.3.1节。  

    谢谢、  
    Denislav