This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7716:化学保险丝熔断的过压事件检测/鉴定/触发

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011673/bq7716-overvoltage-event-detection-qualification-triggering-of-chemical-fuse-blow

器件型号:BQ7716

我不确定过压迟滞参数及其与 BQ7716x 器件中使用的"tdelay"参数的相互作用。

为简单起见、假设 BQ771600 (4.3V 过压阈值)监控单节锂离子电池。

假设 OV 延迟时间为1.5秒(使用0.1uF 延迟电容器时的典型值)和 BQ771600

假设 BQ771600出现高于4.35伏的瞬态单偏移、然后受监控的电池电压在不到1.5秒的时间内降至4.3伏阈值以下(波形1如下)。

假设 B771600监控电池电压、并且它保持在4.0V 迟滞阈值(4.3v -0.3V)以上的时间超过1.5秒的延迟时间。

只有在1.5秒间隔结束时、受监控的电池电压高于4.3V 时、输出引脚才会被驱动为高电平(BQ771600版本)以熔断连接的化学保险丝吗? (请参阅下面的波形1)

1.5秒末尾简单地高于4.3V - 0.3V 迟滞阈值不足以将输出引脚驱动为高电平、因为在1.5秒采样间隔结束时、受监控的电池电压必须高于4.3伏。(典型 BQ771600)(下面的波形2) 是否要将输出驱动为高电平(并 熔断连接的化学保险丝)?

谢谢、

John Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    没错。 仅当电池电压在1.5秒间隔内保持高于4.3V 阈值时(如波形2)、OUT 引脚才会被驱动为高电平。  

    此致、

    Matt