This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L-N:LFT 版本

Guru**** 2507135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011105/lm317l-n-lft-versions

器件型号:LM317L-N

有多个以 LFT 结尾的可订购版本、我想知道它们与 LM317LZ/NOPB 材料之间有何差异。 它们的功能是否相同? 工作温度范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TJ、

    有关 LFT 差异的详细信息、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/lit/an/snoa072a/snoa072a.pdf

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着器件在功能上与  LM317LZ/NOPB 相同? 这些可订购产品的工作温度如何?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、性能相同、工作温度与数据表中指定的温度相同。

    LM317L-N 采用标准3引脚 TO-92晶体管封装、8引脚 SOIC 封装和6引脚 DSBGA 封装。 LM317L-N 的额定工作温度范围为−40°C 至125°C。

    此致、

    Prakash L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供这些信息。 您曾提到这是数据表中的内容、但随附的原始问题屏幕截图显示、"封装信息"表中未显示工作温度。 DS 中的工作温度信息在哪里?  

    另外、7种不同的可订购产品之间有何差异? 您链接到的文档介绍了不同的封装选项、但并未介绍可订购产品的差异。 由于每个 LM317LN/LFTx 器件都具有相同的封装选项、因此它不能帮助我缩小范围。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TJ、

    这些是美国国家半导体的旧数据表。 芯片的额定温度如上所述。

    这7种可订购产品在封装和发货方式上有所不同。 没有其他区别。

    此致、

    Prakash L