This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电压感测引脚的轮询频率是多少?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2947, BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011486/bq40z60-what-s-the-polling-frequency-of-the-voltage-sensing-pin

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:BQ2947

电压感应引脚的轮询频率是多少?  

我们使用两个 OV 保护芯片、一个是 BQ40Z60、另一个是 BQ2947、我们想知道它们的轮询频率。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    COV 等监测计保护事件均基于 FW。 这意味着它们使用固件 SBS 电压寄存器报告的1秒电压值来做出决定。 此外、首次报告电压时、阈值相关的值将启动计数器、计数值为0。 因此、如果您的延迟设置为3、则可能总共需要4.5秒才能有效触发。  

    这是因为它可能在测量仪表后越过了阈值、因此第一次读数可能需要大约1秒、加上3个加法计数器增量。  

    睡眠模式将具有不同的电压样本(5秒)、但在正常情况下、监测计会在1秒计时器上更新4个250毫秒样本。

    对于 BQ2947、OV 延迟时间为1到2秒。

    最棒的

    Jessica