This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117EVAL:仅当负载连接时、芯片损坏、输出电压发生变化

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5117EVAL, LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011753/lm5117eval-chip-damaged-only-for-load-connecting-with-output-voltage-change

器件型号:LM5117EVAL
主题中讨论的其他器件: LM5117

您好!

我正在尝试修改 LM5117EVAL 板、以生成具有9A 电流容量的20V 输出。

使用 LM5117快速入门计算器、我发现只有 R16 (357Ohm)应更改为208Ohm 电阻。

但是、产生的电路会产生如下奇怪的行为

1) 1)在未连接任何负载的情况下、该电路板可按预期提供20V 输出、

2)但一旦连接任何负载(例如1KOhm 电阻器)、输出就会降至几毫伏、并且芯片可能会损坏

3) 3)一旦损坏、即使没有任何负载、电路板也不会提供任何输出电压。

在修改 R16的值之前、我测试了12V/9A 的原始电路板、电路板运行正常。

(唯一的变化是基于快速入门计算器的 R16值)

由于电路板不会在负载连接后立即运行、因此我找不到任何解决问题的线索。

请就这种奇怪的电路板行为向我提供一些建议或评论。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、顾都

    请使用 LM5117快速入门计算器检查您的设计。 请特别注意、VCC 的绝对最大额定值为15V、因此不应从输出驱动它。 此外、输出电解电容器和陶瓷电容器的额定电压均仅为16V、因此您需要更改为25V 电容器。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Timothy!

    我断开了从输出驱动的 VCC 路径、电路在施加输入电源后运行良好。

    此外、电容器已替换为适当的额定电压。

    但经过几十秒后、输出电压会波动、最终降至接近零的电压。

    根据您的意见、我重新检查了快速入门计算器和所有组件值。

    未焊接的底部焊盘(接地)是否会导致此类问题?

    目前、由于芯片损坏、我更换了芯片、但未进行底部焊接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、建议将 DAP 焊接到 GND 以实现最佳热性能。 此外、检查 FET、因为它们可能适用于20V 栅极驱动、并且在施加高 VCC 电压时可能出现过压情况。

    此致、

    Tim