This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:最小功率放大器的单位;系统要求的定义

Guru**** 2539480 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010971/bq33100-the-unit-of-min-power-the-definitions-of-system-requirements

器件型号:BQ33100

大家好、

数据表和 GUI 之间的最小功率单位存在差异。 数据表中的单位为 Watt/100、但 GUI 中的单位为 W/10。 我们应该关注哪一个?

您能评论以下参数的定义吗? 它们是否正确? 感谢您的支持!

最小功率:系统维持运行的运行功率
所需时间:系统所需的备份时间
最小电压:系统运行时可保持的最低输入电压

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    1) 1)最小功率单位应为 C/10。 默认值为1。  

    2) 2)正确

    3) 3)    容量 估算 放电期间允许的最小电压。 您希望获得的最高电容电压。  

    。  

    谢谢、

    Eric Vos