This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS784-Q1:使能引脚泄漏电流

Guru**** 2391345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011761/tps784-q1-enable-pin-leakage-current

器件型号:TPS784-Q1

大家好、  

我对  使能引脚连接 到 TPS784075QWDRBRQ1的接地端时的使能引脚泄漏电流有疑问。  

在数据表中、我发现10nA 被称为"使能引脚电流"。 该电流和泄漏 电流(接地时)是否相同?

此致、
Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    数据表显示当 Vin=6.0V 时 IE=10nA。 这是 EN 在该值消耗的电流。 如果为 EN 引脚接地、则基本上没有电流从 EN 流出。 该电流不是泄漏电流。  

    希望这能解答您的问题。

    最棒的  

    Edgar Acosta