This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:浪涌电流或热插拔限制?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011625/bq24125-inrush-current-or-hot-plug-limitation

器件型号:BQ24125

我发现、我们配置为3S 的 BQ24125电路不允许热插拔至15V 壁式。

如果我们通过工作台电源提供15V 电压、我们没有问题。

如果我们通过切换交流电源的墙面提供15V 电压、我们就没有问题。

如果在我们将直流电源连接到电路板时为15V 壁式电源供电、则 BQ24125会发生故障。  在本例中、我观察到它形成了一个开关节点(OUT)对地短路、但我认为先前测试中的器件也可能对 IN 短接了开关节点。

IN 上有20uF MLCC、输出上有30uF MLCC (在电感器之后)。

我接着将墙壁热地直接插入10uF 至330uF 的电容器中、墙面看起来运行良好-没有可测量的电压尖峰。

我无法销毁另一个电路板、因此我无法测量浪涌电流。

我是否需要了解浪涌或热插拔限制?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下这种墙面的瓦特是什么吗? 您能否发送一份原理图副本? 您能更详细地解释一下您的设置吗? 您需要保证电路板的输入电源、以确保在启动时不会损坏电路板。 您能否在插件上获取正在加载的示波器截图?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关上下文和原理图、请参阅 e2e.ti.com/.../bq24125-bq24125-failing-upon-repeat-power-cycles-vin-to-vbatt-short

    请注意、R35和 R36更改为560k 和110k、以避免每次对话 的分压器误差 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1002256/bq24125-failing-upon-repeat-power-cycles-vin-to-vbatt-short-continuation/3703978#3703978

    https://phasiumpower.com/projects-archive/mango25s-series/上查看壁式稳健数据表

    我无法拍摄新的示波器照片、因为电路板已如所述损坏。

    下面是通过将交流电切换到墙面而实现正常上电的示波器截图。  CH1 =输入电压、CH2 =开关节点、CH3 =输出电压、CH4 =输出电流。  在第二幅图像中看到的噪声是由于开关节点信号耦合到其他通道所致、当探头从第一幅图像中的开关节点上提起时、该噪声不存在、因此不"真实"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、您可以发送一个来自输入的波形吗? 在这些波形中、输入已经打开。 我需要查看输入在插件时的行为。

    此外、VSYS 上的负载是多少? 这是否是一个大负载、并且问题是否仅在启用系统负载时发生?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不能、电路板已损坏。  我没有其他东西可供选择。  负载不大、实际上是一个几乎充满电的电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在任何情况下、对墙面加电都不会损坏部件。  连接到电源已通电损坏部件。  正如我所描述的那样、在发生故障后、我们将电源连接到与此电路板处于同一范围内的各种电容器、并且没有看到尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了澄清、当您将带电适配器热插拔到电路板上时、而不是同时为二者加电时、会发生这种情况?

    电路原理图可能会导致问题。 当我们建议10uF 时、您有20uF 的输入电容。 电容加倍意味着浪涌电流更大。 此外、VCC 上缺少0.1uF 电容。

    请参阅以下有关浪涌电流的应用手册。

    www.ti.com/.../slva670a.pdf

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是正确的、我已经确认其他损坏的电路板已插入不同的带电电源、一个工作台电源、另一个我认为是不同的适配器。  

    Vcc 去耦合很好、我在评论中错过了。

    您能否解释输入电容器为何会导致电源上出现漏洞?  

    我知道较大的输入电容会导致通过输入连接器到输入电容的浪涌电流增大、但我希望这会导致热插拔的 IN 引脚上的电压斜坡稍慢。  如果较大的输入电容器导致更高的电流流经 BQ24125、您能解释一下该机制吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器可能会产生过多的浪涌电流、如应用手册中所示。 这将取决于 I = CDV/dT 公式中的时间。 下面是有关保护电源路径的白皮书:

    https://www.ti.com/lit/eb/slyy168/slyy168.pdf

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果 您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意它会导致更高的浪涌电流、但不会沿着应受到浪涌电流损害的路径流动。  这位于 IC 的输入侧。  同样、损坏输入电容器下游 IC 的机械结构是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除非我们能够在插入时探测输入电压、否则我们将无法判断电路板上发生了什么情况。 您能否订购更多 IC 并将其换出以测量热插拔时的输入电压?

    谢谢、

    Mike Emanuel