我发现、我们配置为3S 的 BQ24125电路不允许热插拔至15V 壁式。
如果我们通过工作台电源提供15V 电压、我们没有问题。
如果我们通过切换交流电源的墙面提供15V 电压、我们就没有问题。
如果在我们将直流电源连接到电路板时为15V 壁式电源供电、则 BQ24125会发生故障。 在本例中、我观察到它形成了一个开关节点(OUT)对地短路、但我认为先前测试中的器件也可能对 IN 短接了开关节点。
IN 上有20uF MLCC、输出上有30uF MLCC (在电感器之后)。
我接着将墙壁热地直接插入10uF 至330uF 的电容器中、墙面看起来运行良好-没有可测量的电压尖峰。
我无法销毁另一个电路板、因此我无法测量浪涌电流。
我是否需要了解浪涌或热插拔限制?
谢谢你