This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:TPS40K 电子表格与 Web Bench

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS56221, TPS65121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011987/tps56121-tps40k-spreadsheet-vs-web-bench

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件: TPS56221TPS65121

您好!

你好。 我有一位客户对 TPS56121有疑问。 请参阅以下内容以供参考。 非常感谢。

当我从基于 TPS56121的设计切换到 TPS56221时、我有关于 TPS40K 电子表格与 Web Bench 的问题。
我们希望在我们的设计中同时使用这两种方法。 两个器件的规格表似乎具有相同的低频驱动器增益。
对于相同的设计、使用 TPS40K _补偿 电子表格并从 TPS65121切换到 TPS56221会导致低频驱动器增益变化15.5至19dB 或接近3dB。 相同组件的 Web 工作台可为两个部件提供相同的 FC 和 PM。 webench 是正确的还是 TPS40K 电子表格?
我可以获得未受保护的电子表格版本吗? 我想提取该器件的驱动器方程并转换为 Mathcad 文件、以加快设计过程。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过内部电子邮件向解锁版本发送电子邮件。