This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载开关或电子保险丝、可在接地短路期间完全断开输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25944L, LM76202-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010403/load-switch-or-e-fuse-that-completely-disconnects-output-during-short-to-ground

主题中讨论的其他器件:TPS25944LLM76202-Q1

大家好、

我们的产品系列中是否有器件会在输出端接地短路情况下完全关断 FET? 我要查看的所有器件都使用电流限制、这会在接地短路期间使 FET 保持导通状态。 我似乎找不到一个完全切断电源的地方

如果我们有什么东西、请告诉我。 谢谢!

-Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jared、

    我们 具有闭锁型号的电子保险丝会在短路后立即尝试一次电流限制操作、以确保系统不会因 任何瞬态 过载(类似于短路)而保持关断状态。  

    您能否分享有关此要求的更多详细信息? EE、应用用例以及为什么需要它?  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。 我认为我要寻找的是本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva862a/slva862a.pdf?ts=1623933153368&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 中的图5所示的"断路器"

    是否有任何汽车级器件可实现断路器功能? 这适用于布线离开模块且易受接地短路情况影响的汽车系统。 该电路要求完全切断短路期间的电流。

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Jared、

    我们有 TPS25944L、TPS26601、但它们不属于汽车级。  

    TPS25940L-Q1和 LM76202-Q1可用于汽车 、但具有限流闭锁功能。 这些不起作用吗? 为什么首选断路器、而电流限制也有助于限制路径中的故障电流。 ?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。 要求电子保险丝的输出为0V。 如果器件限制电流、如果长电缆的另一端存在对地短路、则长电缆上可能会出现明显的压降、这意味着电子保险丝的输出不会为0V。 闩锁功能也不起作用、因为设计人员不愿意等到器件过热后再关闭。

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 Jared。 明白。

    一种选择是使用如下所示的工作方式。 有关详细信息、请参阅  www.ti.com/.../tps25940-q1.pdf 中的《使用 TPS25940xx-Q1进行10.2.4.3过载检测》

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的解决方案建议! 对于此设置、当存在接地短路/过流情况时、PGTH/PGOOD 功能/输出将打开 FET、这将关闭器件。 然后、由于没有电流流动、 PGTH/PGOOD 功能/输出将关断 FET、从而使器件导通、返回接地短路状态。 那么、该行为是否会重复循环?  

    谢谢、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    抱歉。 正确、它将执行开/关循环。 但是、由于这里也需要自动重试。 我们可以对其进行修改。

    R1*C 设置重试延迟。 10欧姆用于限制外部 FET 导通时来自 C 的电流。

    (笑声)

    另一种选择是使用带锁存比较器的 PGOOD 输出(控制电子保险丝的 EN)、以使电子保险丝保持在关闭状态。

    请告诉我您的想法。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    R/C 解决方案会有所帮助。 对于具有锁存比较器的 PGOOD 输出、您是否建议使用分立式比较器?

    -Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Jar.. 分立式比较器。 请建议客户尝试使用上述 R/C 解决方案

    此致、Rakesh