This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:申请更换产品推荐

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010485/lm61460-q1-request-a-replacement-product-recommendation

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LMQ61460-Q1

大家好、TI 支持团队

客户正在使用以下产品。

LM61460AASQRJRRQ1

由于交货问题、我们迫切需要更换产品。

基本上、我正在寻找一款能够实现引脚对引脚的产品。

但我似乎找不到引脚对引脚的产品。

请推荐具有相同功能的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    LMQ61460AASQRJRQ1器件是直接引脚对引脚组件、可提供与 LM61460AASQRRRJQ1相同的功能。

    您可以在 DigiKey 上找到这些器件(此处链接)。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy

    客户要求进行原理图审阅。

    LMQ61460-Q1的原理图。

    请查看。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    • 建议添加另一个47uF。 3.3V 应用与客户的3.8V 相似、因此 BOM 将相似。 有关 Cout 和 CFF 组合的更多详细信息、请参阅表9-3。  
    • 确保 VCC 和偏置电容器具有符合数据表建议的适当额定电压(两个电容器的额定电压均至少为16V)。  
    • 原理图中的所有其他内容看起来都正常。

    此致、

    Jimmy