This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27528:负输入电压范围是多少?

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011724/ucc27528-what-s-the-negative-input-voltage-range-for

器件型号:UCC27528

您好!

根据数据表、输入电压为-5V~18V。 问题如下:

1输入逻辑是 CMOS、CMOS 输入是否可以满足负电压、因为 VDD 是4.5~18V?

2在哪种应用中、输入为负?

谢谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    感谢您的支持!

    1) 1) 是的、该器件足够稳健、能够满足该规范。  给出的规格表明、该器件可以处理高电流开关应用中常见的 GND 反弹。  此技术文章  https://www.ti.com/lit/an/slua939/slua939.pdf 对此进行了更详细的解释

    2) 2) 没有在输入引脚上施加负电压的典型应用; 同样、负电压规格旨在展示该器件在可能出现 GND 反弹且引脚在短时间内快速看到"负"电压的应用中的稳健性。

    希望这能解答您的问题!  如果是、请按绿色按钮;否则、请随时跟进!

    谢谢、

    Aaron Grgurich