This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:器件上电失败

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007321/bq25792-device-fails-on-powerup

器件型号:BQ25792

您好!
我继续在定制 PCB 上构建了之前查看过的此原理图。
为了测试它、我用限流18V 为其供电、最初未连接电池。 无负载连接、仅连接独立充电器电路(我再次连接原理图)-无 MCU、无 I2C 主机、无、仅连接具有此原理图的 BQ 芯片。  
最初、绿色 LED D2亮起几秒钟、然后输入18V 电源由于过流而关断-然后在输入网络上永久短接。 我还看到 PMID 网络也短路。 芯片现在可能已死。 移除芯片后、不再看到短路。 首先对该组件进行短路测试、因此在为系统供电后会发生这种情况。   

这是在针对同一原理图构建的两个不同 PCB 上进行的两次尝试。  
我在这里缺少什么吗? 您能看到任何可能导致此故障的错误操作吗?

-我没有连接电池
-我没有连接任何负载
-热敏电阻点上有10k
-无 I2C 上拉电阻、 无 I2C 主机
- INT_n 未连接到上拉电阻以外的任何位置

任何导致此问题的问题都值得高度赞赏。  
谢谢、e2e.ti.com/.../Bq25792_5F00_schm_5F00_ex.pdf
斯里卡纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我在原理图上没有看到任何明显的错误。  如果您在 BAT 上添加电池、电路板是否正常工作?  在没有电池的情况下、由于缺少热敏电阻、充电器需要通过 CE 位或引脚或 TS 故障禁用充电。  如果未被禁用、则由于 OVP 故障、充电器转换器会定期停止开关。  这不会损坏 IC。

    该 IC 对布局很敏感。  您是否完全按照数据表和/或 EVM 的布局部分中的图进行了操作?   电容器额定电压是否考虑到陶瓷电容器因施加的电压而降额?

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    非常感谢您一如既往地快速响应。
    我知道如果没有电池(和 TS)、它应该停止开关、但为什么会损坏它?   
    是的、遵循了布局指南-尽管不是完全与 EVM 相同。  
    电容器 被高估了-全部额定电压为50V、输入为18V。  
    此外、IC 损坏后、我移除了 IC、短路消失、因此电容不是问题。  

    随附顶部和 BOT 布局的屏幕截图、以提供一个想法。  
    IC 下方的焊盘覆盖了阻焊层。
    还有其他想法吗? 同时、将重新组装另一个并使用电池进行测试。 仍然不应该损坏。  
    谢谢、
    SRI
     e2e.ti.com/.../TOPnBOT_5F00_layout.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri、

    布局不遵循建议的布局、因为 PMID 和 SYS 接地回路使用通孔而不是连接到顶部、如下所示:

    我们在使用与您类似的布局时观察到的唯一问题是 IC 功率受限但不会损坏。  再次测试时、请在 VBUS、PMID 上连接示波器探头。 BAT 和 SYS 测试点并监控首次上电。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复。  

    已在同一 PCB 上使用新器件重试。 这次没有短路、但转换器没有启动。
    连接了一个4S 电池、并且存在 BAT 和 SYS 电压。 18V 电源似乎无关紧要、并且在超过40mA 的电流下、没有电流通过18V 电源。
    此外、还存在大约800mA 的负载、完全由电池通过 SYS 供电。
     
    在同一电路板上使用这种不同的行为会使我认为电路板上存在组装问题。  
    首先、让我重新组装并检查一下、然后再 花更多的时间和精力。

    感谢您的及时关注!
    还会再来的

    斯里卡纳特

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经组装了更多电路板、并且在重复测试之前、还检查了装配件 Xray 以确保 BQ 芯片的正确组装。
    但问题仍然存在。 在连接后的几秒钟内丢失了另一个器件(BAT 引脚现在对地短路)。  
    (1)内置 BMS 的4S 电池是否会导致任何问题?
    (2) BAT 引脚(22、23)上缺少2x10uF (如数据表引脚表建议中所示)是否会导致此类器件发生故障?  
     感谢您查看此内容、
    SRI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用新电路板、新器件重复测试-这次在 BAT 线路上添加2x10uF。
    此外、还将电池更换为不带 BMS 的4S 电池。
    相同 结果-设备在开机时失败。 出现 BAT、VBUS 短路。
    为了开始时不短路、SYS 和 BAT 显示电池电压-在首次上电之前。
    18V 接通输入后不久、VBUS 和 BAT 引脚会在2秒内短路、器件发生故障。  
    请提供任何见解?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    我仍然怀疑电路板组装或测试设置问题。  您能否使用 BQ25792EVM 替换电路板并查看其是否损坏?  您能否在上电时提供 VBUS、SYS 和 BAT 的示波器截图?

    此致、
    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我的手放在 BQ25792EVM 上并不容易。 但即使在连接任何类型的测试附件之前、也会看到设备发生故障。 因此、这不太可能是测试设置问题。 在第二批电路板上、器件组装 由一个高端组装室完成、并 通过 Xray 成像进行了适当验证-因此不太可能 组装器件。
    板载其他组件的组装复杂性非常小、我对没有此类问题非常有信心。
    我想知道我的原理图设计是否有误。  
    示波器快照现在不可用。  还提供了事件序列的视频捕获、该视频捕获还显示了示波器屏幕、不确定它有多大用处。
    网址是 :https://youtu.be/qw2m1Gil_Wk
    在0:21时、电池连接到 PCB - BAT 和 SYS 迹线被发现上升至电池电压
    在0:48时、向 VBUS 施加18V 输入电源。 VBUS 和 PMID 迹线会立即上升、但仅持续一秒。 REGN 上的 LED D2短暂亮起、0:49时所有走线均为低电平。 由于高电流(BAT 引脚上短路)、电池电路断开、输入18V 电源电流达到2安培的限流。  

    谢谢、
    斯里卡纳特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srikanth、

    您是否能够在启动时通过 I2C 与器件通信?  如果是、您在连接 BAT 后、然后在连接输入电源后、是否可以提供寄存器转储?

    我怀疑电池或适配器插件上存在某种电压尖峰、但需要使用示波器快照进行确认。

    此致、
    Jeff