This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A20:TSS、IVODIS、FSW、tPODLY 的最小/最大值

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548A20, TPS53515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011743/tps548a20-min-max-value-of-tss-ivodis-fsw-tpodly

器件型号:TPS548A20
主题中讨论的其他器件: TPS53515

您好、支持团队、

您能告诉我 TPS548A20和 TPS53515低于该值的情况吗?

TPS548A20

* TSS 软启动时间: 最小/最大

* IVODIS VO 放电电流: 最小/最大

* tPODLY 加电延迟时间: 最小/最大

* FSW VO 切换频率: 最小/最大

TPS53515

* TSS 软启动时间: 最小/最大

* tPODLY  加电延迟时间: 最小/典型/最大

* FSW  VO 切换频率: 最小/最大

此致、

Takahashi Hirokazu