This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:热关断行为和其他推荐器件

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33602EVM, LMZM33602

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010377/tps7a92-thermal-shutdown-behavior-and-other-recommended-device

器件型号:TPS7A92
主题中讨论的其他器件:LMZM33602EVMLMZM33602

大家好、团队、

我收到了客户关于 TPS7A9201DSK 热关断的问题。 如果您能就以下3个问题向我们提供一些建议、我将不胜感激。

◆环境

假设输入3.3V/输出1.2V、负载电流高达1.561A 或更低。

◆问题

(1)在上述情况下使用最大电流值时、 在25°C 的环境温度下结温/外壳温度可能会超过200°C

数据表确认热关断在达到此温度之前将在大约 Typ160°C 的条件下工作。

当温度超过关断温度阈值时、该 IC 是否会关断并降低输出电压(输出使能关断?) 立即? 还是有一些延迟时间?

(2)在 上述条件下、是否有任何 TPS7A9201DSK 引脚兼容器件的结温处于工作温度范围内

(3)如果没有符合问题2的器件、他们希望将输入电压(DC)为+24V、输出电压为1.8V 且最大负载电流为1.561A 的降压转换器 EVM 放置在 TPS7A9201DSK 前面。

当前候选器件是 LMZM33602EVM。 是否有其他 EVM 候选产品具有更低的价格和更小的面积?

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、  

    正确,如果使用 Tj=Ta+(RJA*PDO)并使用所介绍的方案,则 Tj=25C+(56.9C/W*3.27W)=211C。

    不过、我想说的是、这是一个粗略的估算、并不意味着器件会由于热关断而达到如此高的温度。

    当器件加热至160C 时、会发生热关断、这意味着器件将完全关闭 Output = off。  当 Tj~140C 时、器件将复位(打开)。 由于半导体芯片的热时间常数相当短、输出将打开和关闭、直到功率耗散减少。  

    我们的产品系列中有一些器件 可以处理非常高的温度、遗憾的是、它们不是 P2P。 我们的大多数器件的绝对最大额定值为-55C 至150C、建议运行条件为:-40C 至125C。

    我想强调 PCB 设计对于热性能的重要性。 如果 PCB 设计合理以散热、则器件可能无法进入热关断状态。 如果客户认为这可能是一个问题、另一个建议是使用散热器。 您可以按照本应用手册进一步阅读和了解 PCB 设计对 LDO 热性能的影响:

    "电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析"

    关于降压转换 器 LMZM33602、我可以向您重定向到该组、以获取合适的进一步建议。

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    感谢您向我们介绍热关断。 很容易理解、对我和客户都很有帮助。

    关于 LMZM33602EVM、如果可能、他们还想知道 LMZM33602EVM 的电路板尺寸。

    此外、作为 LMZM33602EVM 的替代方案、他们告诉 我们、如果输入电压、输出电压、输出电流和输出噪声电平等于或小于 LMZM33602EVM、则是可取的。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、  

    很高兴知道热性能信息很有用。

    遗憾的是、我没有 关于 LMZM33602EVM 电路板尺寸的信息。 该器件对应于另一个器件系列。  

    我们需要将此论坛帖子重新分配给 LMZM33602器件系列的所有者。  

    感谢您与我们分享您的信息。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edgar:

    我注意到它是不同的器件系列。 有关 LMZM33602EVM 的更多信息、我将在单独的主题中发布新问题。 我将在这里询问 LMZM33602EVM 替换器件(问题3)。

    因此、我现在要关闭这个线程。 感谢您的支持。

    此致、

    梁太郎福井