This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24090:如何触发 BQ24090以实现10小时安全计时器。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009449/bq24090-how-to-trigger-bq24090-for-10-hour-safety-timer

器件型号:BQ24090

尊敬的先生/女士:

我将以下电路用于 BQ24090。  

IN:ADAPTOR_5V

OUT:V_BAT 连接至与系统负载并联的电池。

PG、CHG 连接到 MCU

TS 连接到电池 NTC 和 MCU CHARGE_OFF 以进行恢复。

 BTW、我尝试触发10小时安全计时器、但未成功、甚至使 EVM 持续为电池充电超过12.5小时。

请告知如何触发10小时安全计时器。

此致、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、  

    有多种情况会导致10小时安全计时器无法触发。 首先是 TTDM (终止和计时器禁用模式)、此功能在 TS 引脚被拉至高电平或悬空时禁用安全计时器。 如果您的 TS 连接意外浮动、10小时计时器将永远不会触发。

    如果器件进入热调节、IN-DPM (即输入电压折返)或 USB 电流限制、也可以实时增加计时器。 在这三种情况中的任何一种情况下、定时器时钟在这些模式下会减慢2倍。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Garrett 、我已将 TS 连接到电池 NTC (10k 欧姆)、TS 的电压在室温下固定为0.5V 左右、并在系统负载超过12.5小时的情况下继续并联充电电池、系统负载将避免充电终止、但仍然无法触发10小时安全计时器。

    最好的长袍

    李万生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    是否认为圆形电路连接的这一部分是正确的?

    Charger_off 引脚由外部 MCU 控制、以拉高/低 TS 引脚以启用/禁用充电。  

    此致、
    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Poh 您好、

    将 TS 拉至低电平可禁用充电器、但将 TS 拉至 VTTDM (TS)以上将禁用安全计时器。 如果您不想进入 TTDM、MCU 应该只能将该引脚拉低。  

    您能否确认在超过20小时后充电不会终止,以排除计时器是否减慢?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    即使超过20小时,充电也不会停止。 我测量到 TS 仍然是0.5V、这应该被视为禁用充电、对吧?  

    我能否澄清固定10小时安全计时器的定义? 这是否意味着在任何情况下、任何充电序列都应在10小时内停止?  [假设不进入  TTDM (终止和计时器禁用模式)、此功能会在 TS 引脚被拉至高电平或悬空时禁用安全计时器。 如果 TS 连接意外浮动、10小时计时器将永远不会触发]。  

    TS 通过10kohm 连接到 GND 和 MCU Charger_off 端口、连接到电池 NTC。

    MCU 端口有三个条件:

    1. High-Z:正常
    低电平:禁用充电
    高:TTDM 模式。

    此致、
    公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KPK、

    V-TS=0.5V 处于正常运行的电压范围内。 BQ24090数据表中的图9-4显示了整个 V-TS 范围内的器件行为。

    该器件具有两个安全计时器、一个用于设置为30分钟的预充电阶段、然后一旦电池电压超过 LOWV 阈值(2.5V)、快速充电阶段开始、并启动10小时安全计时器。 在充电期间、定时器可能会如上面的线程中所述减速或通过三种方式复位。 这些功能包括禁用 IC、循环输入电源或进出 TTDM。

    是的、如果您的 TS 连接意外浮动或不断拉高(高于1.6V)、则10小时安全计时器将保持复位状态、并且永远不会触发。

    此外、您的电池的 NTC 应连接到 TS 并直接接地、而无需您提到的额外10k 电阻器。

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已使用 EVM 和 TS 引脚将10k Ω 电阻连接 到 GND、将 OUT 引脚连接到直流电子负载、以模拟脱离电池的情况。

    在2.0V/70mA 持续充电大约30分钟后触发预充电安全计时器。

    但在3.0V/360mA 持续充电超过15小时后、快速充电安全计时器不会触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    在输入上电时、定时器有可能被复位。 您还可以尝试完全断开 MCU 连接、以确保不会产生干扰。 您发现此问题的器件数量是多少?

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    仅在一组 EVM 中进行了测试、未连接 MCU、但未能触发10小时计时器。

    BTW,您是否成功触发了10小时安全计时器?

    此致

    李万生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    我是否知道您在 EVM 上设置的跳线配置? 已根据数据表规格验证安全计时器在该器件上工作。  

    此致、

    Nick