This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:输入电压过冲输出

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011789/lm3492-input-voltage-overshoot-output

器件型号:LM3492

您好!

如果 LED 灯串的 Vin 过冲 Vf 会发生什么情况?

示例:

正常 Vin 介于20V 和42V 之间、Vf 为43V。 但有时、输入电压可能会上升至50V。

此致、

Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    它可能会进入故障循环并在 Vin 下降后恢复。  请参阅数据表第18页的8.5.1。  解释故障的措辞并不是最清晰的。

    此致、