This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:IADJ 的分压电阻

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HVEVM-749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010617/tps92515-voltage-divider-resistance-for-iadj

器件型号:TPS92515

您好的支持团队、

我将电压除以电阻器、然后输入到 IADJ 端子。
是否存在建议的电阻值范围?

请告诉我可用范围。


TPS92515HVEVM-749使用38.3k Ω 至100k Ω。

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    感谢您的提问。 我们的工程师通常在该器件上工作、因此我们下周可以向您提供更详细的信息。 同时、数据表中建议的电阻为100k Ω、其性能将达到预期。  

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Caroline:
    感谢你的答复。

    我期待下周提供更详细的信息。
    还请告诉我 IADJ 端子的泄漏电流、以计算分压电阻器所需的电流。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    我们还将研究泄漏电流、并在下周的信息中包含泄漏电流。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    输入为高阻抗。  我已要求提供这些信息、并将在我获得这些信息时告知您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DIE-K、

    它是缓冲器的输入、非常高的阻抗。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、
    感谢你的答复。

    高阻抗是否意味着泄漏电流极小?

    假设分压电阻器的总电压为150kΩ Ω、VCC = 5V、因此流经电阻器的电流如下。

    I = E/R = 150kΩ/μ A = 33μA μ A

    33μA 泄漏电流值是否被认为小于330nA (即100 μ A 的百分之一)?
    如果是、我认为分压电阻器的高压侧上的100kΩ Ω 没有问题。

    此致、
    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dice-K、

    它小于330nA。

    此致、