This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找具有电流限制的升压转换器

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011884/looking-for-boost-converter-with-current-limit

主题中讨论的其他器件:LM5121

您好!

我正在寻找开关稳压器:

12V 输入

+28V 输出电压

1.5-2A 范围内的电流限制(用于接地短路保护-可能持续几分钟)

低噪声-低于50mV 的纹波

如果有任何帮助/指导、我们将不胜感激。

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    升压转换器具有从 VIN 到 VOUT 的直接路径、通过高侧晶体管中的电感器、二极管或寄生二极管。 IC 无法控制此路径。 您需要一个额外的开关来断开此路径。  

    如果附加开关的功能满足您的要求、您可能会看到 LM5121。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brigitte、

    我将查看一下它是否可以用于我的应用。 逐周期电流限制看起来可以配置为执行我想要的操作。 我需要进行一些仿真并查看会发生什么。