This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:栅极驱动引脚在特定输入端反相占空比

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010685/lm3481-gate-drive-pin-inverting-duty-cycle-at-a-certain-input

器件型号:LM3481

您好!

我将使用以下参数分析我的稳压器电路(输入= 3V 至36V、输出= 3.3V、I_OUT = 0.5A)。 该电路一直工作、直到输入电压约为3.95V、驱动引脚的方波从14%占空比变为86%占空比、并且输出端不再获得3.3V 电压。 这会导致漏极产生更失真的波形、波形越接近3.95V、直至其低于并出现非常不稳定和嘈杂的情况。

驱动引脚反相的主要原因是什么? 我增加了用于外部斜率补偿的 R_SL、并且注意到没有变化。 该设计或多或少基于这些参数的 Webench。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您能否分享此电路的原理图以及开关节点、FET 栅极和 Vout 的示波器图? 您使用哪种拓扑? 转换器是将输出电压从36V 正确调节到3.95还是从3调节到3.95V?  

    此致、  

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我附上了一个原理图。 这是 SEPIC 配置。 它在输入3.95V 和36V 之间工作、这意味着我在该范围内获得3.3V 电压。 当输入端低于3.95V 时、它停止工作、请参阅下面的波形。

    漏极高于4V:

    3.95V 时的漏极:

    漏极电压低于3.95V:

    漏极低输入:

    栅极高于4V:

    栅极电压低于4V:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢大家分享这些波形。 当 VIN 低于3.95V 时、MOSFET 似乎未正确导通和关断。 如果您在第5页查看 LM3481的数据表、您将看到对于低于6V 的 VIN、VDR 等于 VIN。 另一方面、如果您查看 FET 的数据表、您将看到在图 Qgate - Vgs 中、米勒平坦区为4V、因此当值约为4V 时、您无法正确打开和关闭 FET。 在本例中、我建议尝试使用具有较低平坦区的不同 FET。  

    此致、

    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我最初的想法、但不确定。 栅极阈值大约为1.2至1.7V、因此我想在该电压和4V 电压之间它没有完全导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    正如您所说、在米勒平坦区下方、您的 FET 未正确导通。 我建议使用具有较低米勒平坦(低于3V、以便能够以您的最小 VIN 开启)的 FET。  

    此致、  

    Em