This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:我可以#39;t 设置单元格编号

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010710/bq40z60-i-can-t-set-the-cell-number

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO


您好!


我在我的电路中使用的是采用2S2P 组合的 BQ40Z60 IC。 我有一个用于充电的12V 适配器电压。


问题是、

如果仅使用电池、为什么无法进行通信? (如果我放置充电器、它正在工作。)

我使用的是 STM32控制器。 我使用 SBScommands 和/或 manufacturerAccess 访问充电器。


如何设置单元格编号? (在 slua04d.pdf 中找不到 DAconfiguration 寄存器的任何访问点。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    您可以通过发送范围为0x4000-0x5FFF 的2个字节来访问数据闪存。 您可以选择 DA 配置寄存器地址(应在该范围内)来写入其中的电池节数。 有关示例、请参阅 TRM 的第11.1.63节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    现在、我了解了如何写入 DF、但我找不到12.2.3 DA 配置寄存器的接入点(用于单元编号)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    如果您想检查任何寄存器的地址、可以使用 bqStudio 工具进行检查、您可以从我们的网站下载该工具。 启动后、您可以选择器件的固件版本(BQ40z60)。 当您进入主窗口时、单击左上角的"窗口"菜单、然后选择"所有全局设置"下的"显示高级视图"、并应用这些设置。 现在、当您转到工具的"数据存储器"部分时、您应该能够看到器件中所有寄存器的物理地址。 您应该能够确认 DA 配置寄存器的地址为0x495d。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助!