This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:LM3492/-Q1处于不连续模式

Guru**** 1131970 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011471/lm3492-lm3492--q1-in-discontinuous-mode

器件型号:LM3492

你(们)好。

我们在客户现场遇到了一些 IC (LM3492/-Q1)故障。 想知道该 IC 在轻负载条件下处理断续模式的效果如何?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不建议在非连续模式下运行、见第21页、9.2.2。  它不应损坏 LM3492、但不会实现最佳运行。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您的回复。 9.2.2.2中的信息仅说明了如何计算 CCM 中的电感器。 这对我来说很清楚。 唯一的问题是、在该模式下是否有可能损坏 IC? 为什么您认为这不会是最佳运行方式?  


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它不应损坏在非连续模式下运行的 IC。  内部补偿设置为连续导通模式。  IC 如何发生故障、是否有任何特定的工作模式?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    三个 PCB 以并联方式连接(每个 PCB 一个 IC)、以24-27V 输入电压运行。 输出35V、采用信标模式(2个灯串正在闪烁)。 它尚未确认客户在失败时使用的实际负载(闪存模式)。 我只是想确保 DCM 能够/不能导致这个问题。  

    这三个 IC 同时出现故障、尽管它们位于单独的 PCB 上且仅共享输入功率。 TVS 二极管仍然正常工作。
    我想不出它为什么会失败。  
    如果有任何指导,我将不胜感激。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artiom、您好!

    他们是否已经测试这些板了一段时间?  它们同时失败似乎是奇怪的。  您能否检查峰值电流感应是否低于电感器饱和电流?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Irwin、

    是的、我也很奇怪。 客户表示自己开板有一段时间了。 ILIM 电阻器为13K,但电感器的饱和电流为3.5A。 因此 I_lim 要低得多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Artiom、您好!

    它们同时出现故障时、似乎必须发生一些事情、例如电源发生了一些事情。  这是他们唯一失败的时间(三个电路板)吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    据我所知,在1000个以上的设备中,只有这3个出现故障。 这种情况非常罕见、或仅在所有3个 PCB 同时发生故障时才发生。
    我猜是您自己的-如果电源方面发生了什么事情、这也是您的问题。