This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:LM2776的脉冲频率调制

Guru**** 1812430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TPS60403
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011020/lm2776-pulse-frequency-modulation-of-lm2776

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS60403

你好

我有一个应用程序、它对大约10 bis 20kHz 的开关频率很敏感。 我使用 LM2667、它是2MHz 的原教旨开关频率。 在我的应用中、LM2667的负载非常轻、因此脉冲频率调制工作正常。 因此、LM2667仅以2MHz 的频率切换几个脉冲、之后等待大约70us (13kHz)。 这个13kHz 频率干扰了我的电路的信号。 如果我将飞跨电容器减小到仅10或20nF、我可以将 LM2667设置为连续开关模式。 LM2667的数据表中提到了 althogh、飞跨电容 C1不应小于200nF。 飞跨电容器这个最小值的原因是什么?

感谢你的帮助。

此致

Basil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    让我进行内部检查、下周初我会回来。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    我还有一些有关您的应用的问题:

    什么是 VIN、VOUT、负载电流曲线您的 LM2776实现方案的总 CIN 和 COUT 是多少? 这些参数对于为您提供查询的正确答案至关重要。
    此外、如果您可以提供应用的温度范围、这也很有用。

    您是否担心10kHz 至20kHz 之间的可闻噪声、这就是您不想在该开关频率下运行的原因、还是 有所不同?

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VIN 为+5V。 输出电压为-5V。 我的应用的工作温度将是室温(25°C)。

    在输入端、我有一个带有两个10uF 电容器和47uH 电感器的 LC-Pi 滤波器。 以及输入引脚处的100nF 电容。

    在 LM2776的输出端、有一个2.2uF 的输出电容器、后跟一个47uH 和2.2uF 的 LC 滤波器。 此外、在这个-5V 电源上有7个100nF 去耦电容器。 输出电流标称值约为2mA。

    我在低噪声模拟信号处理链(BW ca、 25kHz)。 我已经构建了一个电路原型、在这里、我可以看到 LM2776的开关频率在模拟输出信号中。

    我希望这些信息有助于了解我的应用。

    感谢您的进一步回答。

    此致

    Basil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    感谢详细的解释。
    我下周初会回来回答您的问题。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Basil:

    在使用小于0.2uF 的较小飞跨电容时、器件似乎没有什么特殊原因会遇到问题。

    但是、由于您的应用需要持续以 PWM 模式运行、因此我不建议使用 LM2776。 主要原因是转换器从 PWM 转换到 PFM 的精确点不太容易预测、它取决于直流偏置温度。 飞跨电容器的特性以及从输出中汲取的开关工作电流。

    基本上、LM2776可能存在一些临界情况(非常罕见的情况)、即使在您的测试中、它似乎经常在 PWM 模式下工作。

    一种替代方法是使用我们的 TPS60403、这是一种电荷泵逆变器、其工作频率固定为250kHz。 但遗憾的是、它与 LM2776不是 P2P。

    此致、
    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢详细的解释和建议的替代方案。 我想、我们首先要使用较小的飞跨电容器、因为我们已经组装了一些原型 PCB。 不过、我想我们将来会切换到 TPS60403。

    此致、

    Basil