This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:有关无桥配置中电感器选择的问题

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, PMP9640, UCC28051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011319/ucc28070-questions-about-inductor-selection-in-bridgeless-configurations

器件型号:UCC28070
主题中讨论的其他器件: PMP9640UCC28051PMP40261

您好!

我正在考虑使用 UCC28070的无桥电路。
我所指的材料是 SLUA479B 和 SLUA517。
我想问您有关电感器选择的信息。

(问题1)
在计算 μ ΔIL 时、SLUA517数据中不再考虑 K (DPLL)。
如果是半桥、是否因为电感器纹波电流一次运行一个相位而无法消除?

(问题2)
如果问题1是"是"、那么在将正常配置和无桥配置与相同的 L 值和输出功率进行比较时、无桥配置是否会增加电感器纹波电流?

(问题3)
是否有任何理由将电感器纹波含量设置为"0.3"?

(问题4)
在电感器电流有效值的计算公式中、SLUA479B 具有"Pout/2"、但 SLUA517具有"Pout"。
请告诉我上述差异的原因。
无桥配置之所以无法将电流减半、是因为它是单相运行?

(问题5)
请告诉我 SLUA517中未描述的电感器峰值电流的计算。
考虑到 SLUA479B 的等式(17)、估计 IPEAK =(PoUT x√2)/(Vin_min x η)+ΔIL /2。
如上所述、如果它是无桥的、它会翻倍吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaji

    UCC28070可支持两相交错 PFC 和半桥 PFC。 但两相交错 PFC 和半桥 PFC 之间存在差异、PFC 电感器仅使用 两相交错 PFC 处理一半功率、 但 PFC 电感器需要使用 半桥  PFC 处理全功率。 Q1、Q2和 Q4都可以回答。  

    ,:为了保持 CCM、电感器电流纹波应小于2 μ s、以将其转换为 CrM 或 DCM。 由于 PFC 是硬开关拓扑、如果电流纹波较小、PFC MOSFET 的关断电流较小、可提高效率。

    Q5:电感器的峰值电流与功率和电流纹波相关、因此 IPEAK 的公式=(PoUT x√2)/(Vin_min x η)+ΔIL /2。 无桥 PFC 是正确的。 应在 两相交错 PFC 中使用 Pout/2。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    关于 Q3、毕竟、如果我进行半桥配置、我是否必须增加电感器常数才能增大尺寸?
    如果按原样使用正常配置中使用的电感器、纹波电流是否会增加且噪声会增加?
    我担心电感器尺寸和半桥配置中的噪声。
    我正在考虑使用半桥配置来提高效率、但我也想了解缺点。
    请告诉我们您的想法。

    我还看到了采用 UCC28051的 PMP9640、该配置适合多大的功率?
    这次、我的规格假设为700W。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    由于每个 PFC 电感器需要在半个主线路周期覆盖满负载、因此流经每个电感器的峰值电流几乎是交错 PFC 模式的两倍。 为了满足峰值电流要求、您需要更大的 PFC 电感器尺寸。

    您的理解是正确的、对于使用 UCC28070的无桥 PFC、在低压线路输入时、凸极可增加约0.8%、但您需要更大的 PFC 电感器、并且由于共模噪声、通常您需要用于 EMI 的钳位二极管。

    PMP9640是310W、CRM 无桥。

    对于 UCC28070 CCM 无桥 PFC、您可以遵循800W 设计 PMP40261。

    以下是参考设计的链接。

    www.ti.com/.../PMP40261