This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:技术问题

Guru**** 2892890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS650861, BOOSTXL-TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011696/tps650864-technical-issues

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS650861BOOSTXL-TPS650861

大家好、

我收到了客户的问题。

tps6508641的问题

1:可对内置 OTP 进行编程、以控制电源芯片的输出电压是否与用户操作寄存器相冲突;

2:当用户通过 IIC 总线操作寄存器时、为什么在写入 buckvid 寄存器的电压值时相应的电源不输出相应的电压;除了向 buckvid 电源寄存器写入电压值外、还有其他操作;

3:电源芯片的默认器件地址为0x5e。 如何更改电源芯片的默认器件地址;

4:我可以在 IIC 总线上挂几个电源芯片吗?

5:tps6508641的 buck1上电时的输出电压是否为5V、不需要任何操作;

 

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问-我希望能澄清一些问题。

    1。内置 OTP 可在 TPS650861中编程、而不是在 TPS650864器件中编程。 TPS650864器件附带已编程的一次性可编程存储器。 也就是说、从 NVM 加载的易失性用户寄存器可在上电后进行修改、但每次重新加载 OTP 存储器时都会复位(下电上电、故障等)

    2.有几个潜在的原因。 例如、BUCK1位于外部 fb 中、因此 BUCK1VID 寄存器不执行任何操作。 BUCK3使用 CTL6在 BUCK3VID 和 BUCK3SLPVID 之间进行选择、因此在这种情况下、您需要更改正确的寄存器以查看响应。 但是、其余部分应通过 BUCKxVID 寄存器进行控制、前提是 PMIC 处于稳定的运行状态(而不是电源故障)。 如果 PMIC 发生电源故障、则它将持续重新加载 OTP 存储器值、防止 I2C 写入卡住

    TPS650861产品说明书中详细介绍了 I2C_SLAVE_ADDR 寄存器。

    4、是的、尽管根据编程的完成方式、它可能会变得棘手。 如果在焊接前对 PMIC 进行编程(使用 BOOSTXL-TPS650861或通过 Arrow 购买预编程的器件)、则没有问题。 如果编程是在将装置焊接到最终电路板上之后完成的、则需要注意一些。 编程寄存器空间始终位于 I2C 地址0x38中、因此、要一次仅访问一个 PMIC 以更改 I2C 地址、就必须一次仅在一个 PMIC 上拉高 CTL4引脚。 示例:PMIC1具有 CTL4 -> 7V、然后将 I2C_SLAVE_ADDR 写入0x48并对 PMIC 进行编程。 PMIC1的 CTL4设置回 GND、然后 PMIC2的 CTL4设置为7V、更改了 I2C 地址、然后对其进行编程等-根据需要重复。

    BUCK1的输出取决于所使用的电阻分压器-它的电压为5V、但这需要设置电阻器以将5V 分压至0.4V。  

    为了帮助进行调试、我建议按照以下常见问题解答中的步骤操作: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992402/faq-tps650864-regulator-is-shutting-down-or-measuring-x-lower-than-expected---what-is-the-cause?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS650864#