This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:寻求基于锂离子电池的升压转换器5V 输入、48V 输出@ 2A 96W

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011593/lm5122-seeking-a-li-ion-based-boost-converter-5v-in-48v-out-2a-96w

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件:PMP7966

您好!

我被要求设计一个具有以下属性的升压转换器:

VIN=最小5.25V、最大16V;(最好在由串联/并联的4S 锂离子电池提供的较低输入电压下工作。)

VOUT =最小46V、最大52V @2A。 额定48V@ 2a、96W。

我注意到、适用于汽车喷油器参考设计的 PMP7966电源解决方案可能在这些条件下工作。 您似乎没有为此器件提供演示电路、而 PSPICE 由于缺少简单的 SPICE 库器件(CD4017BM96)而无法运行。

WEBDESIGN2确实基于1个芯片和1个电感器生成了仿真、但电感器对于分配的空间来说太大了。

设计要求升压转换器运行30秒周期、然后长时间(几小时)休息、因此我认为我可以在2个通道而不是4个通道上运行 PMP7966配置、以减小电路板尺寸。

这是否可行?

您能建议另一个芯片、它实际上具有我可以测试的演示板吗?

时间至关重要。

此致、

豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    感谢您关注 LM5122。 它应该符合您的规格。 如果您对电感器满意、则双相应该足够好。

    您可以在此处找到双相 EVM。

    https://www.ti.com/tool/LM5122EVM-2PH

    由于输出电平不同、您需要修改它以进行估算。

    谢谢、

    银城