This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:LM25116EVAL 辐射发射

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011674/lm25116-lm25116eval-radiated-emissions

器件型号:LM25116

您好!

我们的设计采用了专为 LM25116设计的降压转换器电路; 但是、我已经观察到、我们的设计和评估板的辐射发射结果在160-180MHz 范围内微不足道或出现故障、我想了解由于我们的设计包含多个 LM25116、是否有任何改进此结果的建议。 我们的原理图遵循了评估板和 webench 建议、因此我们看到了设计和评估板之间非常相似的结果。 我感谢您提供的任何帮助。

谢谢!


Jeremy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeremy、

    请参阅应用手册 SNVA803、详细了解如何在 FET 上实现输入电容器的最佳放置。 尽可能减小此环路面积至关重要、因为它充当辐射发射的天线。 此外、请确保屏蔽式电感器与连接到 SW 的虚线端子一起使用(对于大多数电感器、绕组的内部部分由虚线端子指定、因此连接到 VOUT 的外部匝数提供屏蔽)。

    如果您需要进一步的帮助、请发送原理图、布局和辐射 EMI 图。

    此致、

    Tim