This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:如何获取计量状态

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011155/bq27220-how-to-get-the-gaugingstatus

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我尝试获取计量状态、请参阅手册、但我无法正确获取该值。 我 的源代码如下所示、请告诉我源代码中的哪个错误。

写入(0xAA) // I2Caddress

WRITE (0x00、0x56、0x00)// WRITE gingstatus 子命令

等待(2ms)

写入(0xCE) //尝试获取 writeen 子命令

读取(2字节)

等待(2ms)

写入(0x40)//尝试获取 计量状态值

读取(2字节)

等待(2ms)

我可以 通过[0xCE]正确获取子命令(0x0056) 

但我无法 通过[0x40]正确获取计量状态值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定您的 write()函数是如何工作的,因此我认为我无法在代码级别为您解决此问题。

    以下是读取监测状态所需执行的操作:

    1、将0x56 0x00写入 I2C 寄存器0x00/0x01

    2.从 I2C 寄存器0x40++中读取两个字节

    您可以先在 bqStudio 中使用高级通信来尝试此操作。