This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:当前 LMR14020的工作频率为2.2MHz、当客户系统关闭且测试噪声时、将发现9K 峰值!

Guru**** 2508315 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020, TPS54340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009970/lmr14020-q1-currently-lmr14020-operating-frequency-is-2-2mhz-when-customer-system-is-turned-off-and-test-noise-will-find-a-9k-peak

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14020TPS54340

大家好、

目前客户方面有噪音问题!

目前 LMR14020的工作频率为2.2MHz、当客户系统关闭且测试噪声时、峰值为9K!

我们是否有任何会导致9K 噪声的设置? Thx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    这与昨天的帖子重复。 正如我在前一篇文章中所问的、传导发射测试在 AM 波段内。 该峰值的频率非常低。 传导测试是否失败?

    您能否提供原理图? 提供有关测量设置的信息?

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,iAlejandro

    很抱歉、出现错误 信息! 此问题不是 EMI 问题!  这是"噪音  问题"、THX

    目前 LMR14020的工作频率为2.2MHz、当客户系统关闭且测试噪声时、峰值为9K!

    我们是否有任何会导致9K 噪声的设置? Thx  

    如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我想指出几点看法:

    1. 我对它们的开关频率设置感到困惑。 TPS 或 LMR 器件上的9.76kΩ Ω 值不会产生2.2MHz Fsw 的结果。
    2. 在原理图 UP1中、显示了 COMP 引脚。 LMR14020没有 COMP 引脚。 它具有软启动(SS)引脚。

    请确保在引脚上放置适当的值以实现预期的行为。

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,iAlejandro

    还可以测量9K 噪声、包括3.3V 后所有电源上的接地。


    1.当客户将原来的2.2MHz 工作频率更改为1.9MHz 时,9K 噪声也将成为7.5K 噪声。
    2.当客户将工作频率更改为500kHz 时,9K 噪音干扰将消失。
    >>>这9K 似乎将遵循工作频率。


    由于 EMI 问题、客户将 TPS54340更改为 LMR14020、因为 TPS54340将会出现430MHz EMI 问题、但如果客户更改 EMI 问题、则当 LMR14020的工作频率更改为500K 时、会再次出现 EMI 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    有趣的是、正如您所说的、似乎降低 fsw 会改善传导噪声。 您是否曾尝试通过某些输出滤波而不是更换器件来消除 TPS 上的高频噪声? 下面我列出了一些有用的应用报告、我建议在使用 EMI (滤波器、编辑滤波器等)时使用这些报告。

    此致、
    Alejandro