This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:与 BQ25700A 或其他选项相比、以及 BQ25703的数据表?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25700A, BQ24179, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011618/bq25703a-vs-bq25700a-or-other-options-and-datasheet-for-bq25703

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25700ABQ25703BQ24179BQ25708

我们在当前设计中使用 BQ25703A、但库存问题意味着我们正在考虑其他选项。
1- BQ25700A 在 I2C 总线上进行互操作的可能性有多大?
2-我看到一些分销商发布了 BQ25703RSNR 或 BQ25703RSNT。 这是相关但过时的产品吗? 如果是这种情况、我们可能可以使用它来解决当前零件短缺问题。 但是、我无法在任何地方找到数据表。 此部件是否存在? 如果是、有人可以向我指出数据表吗? 或者、声称销售它的经销商是否只是对 BQ25703A 进行了错误标签?
3 -该系列中是否还有其他器件、它们在性能上足够相似、我们可以将它们视为替代器件?

此致、
Mylène μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、二甲基、  

    感谢您的联系。 关于您的问题:

    BQ25700A 是 SMBus 器件。 请在 SMBus 系统而不是 I2C 系统中使用它。 这两种协议是相似的、但并不相同。

    2.两者都存在。 请参阅以下内容。

    此信息可在 BQ25703A 数据表的"封装信息"部分获取。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq25703a.pdf?ts=1624297457152&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F#:~:text=The%20bq25703A%20is%20a%20synchronous,drop%20below%20system%20minimum%20voltage。 

    3.可以、您可以考虑使用较新的 BQ2571x、BQ2572x 或 BQ2573x 降压/升压器件。 下面是一个器件比较表、供您参考。



    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Peng、感谢您提供器件比较表、我将详细介绍一下。

    回复#2 --注意原始问题的产品编号中缺少字母"A"。 我知道 BQ25703ARSNT 和 BQ25703ARSNR 是 BQ25703A 的不同封装尺寸。 但是,一些分销商正在宣传 BQ25703 ----没有字母后缀。 是否有这样的部件? 如果是、我可以在哪里找到数据表?

    最棒的

    Mylène μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我本来应该提到的,我们没有使用 OTG 功能集。 如果我们还应该考虑其他不支持 OTG 的器件、我非常感谢您的建议!

    Mylène μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、二甲基、

    不可以、没有 BQ25703和"A"的器件。

    BQ24179和 BQ25708没有 OTG。 但是、BQ24179是集成器件(功耗更低)、BQ25708是基于 SMBus 的。

    对于其他降压/升压器件、如果您不需要 OTG、则只需禁用它即可。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案解决了您的问题,请在主题中按“此已解决的我的问题”。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢——非常感谢!