This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, UCD7242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011619/ucd9248-ucd9248

器件型号:UCD9248
主题中讨论的其他器件: UCD7242

设置:

两个 UCD9248#、每个控制2个具有自己 AGND 的双路降压 UCD7242#。

因此、每个控制器总共仅使用 DPWM 1/2/3/4 A 的4个电源轨。

两个控制器都位于同一个 PMBus 上

所有 IC 均由12V 电源轨供电。

所有电源轨均可通过 TI GUI“Fusion Digital Power Designer”针对各个电压进行编程

 

问题:

加电时、PG 引脚在 UCD9248上切换、在 PMBus 上看不到。

另一个 UCD9248正常。 两个 UCD9248#复位引脚均为高电平。

系统监视器设置为“仅限控制引脚”,并通过 USB 控制线路从 高到低激活电源轨。

对于两个 UCD9248#、将其设置回高电平可将 PG 引脚设置为预期状态

之后、之前在 PMBus 上未看到的 UCD9248现在存在。

“Problem”(问题)控制器的“System Monitor”(系统监视器)中的“OPERATION only”(仅限操作)设置适用于电源轨2和3,使用“Operation Cmd”(操作命令)“On”(开)。

将电源轨1或4设置为“开”会导致 PG 再次切换,控制器在 PMBus 上丢失,GUI 显示“已从 USB 适配器断开连接”

 

您是否知道原因是什么?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当您尝试启用控制器时、我建议检查 V33DIO、V33D、V33A 电源、这会给您带来问题。 GUI 与控制器断开连接通常表明控制器经历了 POR/RESET 或存在硬件级通信问题。 我还建议检查 SDA/SCL 线路是否由于某种原因而卡在一种状态。