This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:在较高的10s 采样极低的电池电压、而较低的5s 正常

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011612/bq76940-very-low-cell-voltage-is-sampled-on-higher-10s-while-lower-5s-is-normal

器件型号:BQ76940

您好、香榭丽舍

我刚刚从客户那里得到一份报告、他们发现从 BQ76940读回的电池电压有时异常。

在较高的10s 电池中、电压偶尔很低(45、非常接近于0)、但较低的5s 仍保持正常。

我们想了解在什么条件下会发生这种情况、以及调试建议是什么? 它是否与不同裸片之间的未同步操作相关?  

我已检查平衡是否未启用。

谢谢!

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它看起来并不熟悉。  单元格在每个组中按顺序读取。  虽然这些组未同步、但影响 一个组中某个电池的电池事件也会影响其他组中的某些电池。  接近0的电压似乎是一个 SCD 类型事件、因此、如果电流保护未检测到它、它可能是某种类型的松散连接。  客户的日志可能非常有助于识别可能的故障或查找位置。  通常情况下、松动的导线会导致一节电池上的电压较低、而下一节电池上的电压较高。 但它可能不会影响下一个单元格。