This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100:审核申请

Guru**** 2811935 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011601/lm66100-review-request

器件型号:LM66100
主题中讨论的其他器件: TPS2116

请就所附的原理图提供反馈、以实现最高效/最低功耗配置。 产品将使用一个电池组和第二个电池组作为客户添加的选项。 电池组的工作范围为2.0V-3.6V。 电路使用的最大峰值脉冲电流为0.2A、典型睡眠电流为10uA、工作电流为30mA。

e2e.ti.com/.../4520.Power.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    LM66100并非用于处理任何类型的负载共享情况。 如果两个电池组都已组装、则这是不受支持的负载共享拓扑。

    LM66100内置于两个输入之间、如数据表中的图15和图17所示。 我建议将设置更改为 OR-ing 或外部阻止两个电池组同时连接。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好、感谢您的回答。 数据表确实提到了当两个输入处于 同一电压时、存在关闭的风险。 根据您的反馈、很明显、此部件不是为了 共享。 您是否有适合使用低 IQ 的器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    是否需要共享系统? 我们没有能够有效地共享电流的器件、但如本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slva836/slva836.pdf 中所述、使用电子保险丝可以实现这一目标 

    我建议使用 TPS2116等 PowerMUX、根据电压电平或用户设置的优先级在两个源之间自动切换。 该器件具有低 IQ。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2116非常接近、但切换并不像两个并联的二极管那样工作。 两个二极管并联时、它们不能平均共享电流 、但不存在"切换"。 二极管的问题在于、它们具有较大的压降并且效率很低。 我真正需要的是具有低 IQ、集成 FET 和低 RDS 的器件、这些器件可以并联、在开关的角度充当二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    LM66100无法在此处工作的主要风险和原因是、我们器件的反向电流保护仅在注意到 VOUT 和 VIN 之间存在微小的电压差后才有效。 这意味着必须有一些反向电流才能产生该电压。 在较低的 R_ON 时、将生成该电压(对于 LM661000、电流约为0.5A)。 因此、如果与电池存在轻微的电压差(如果它们未完全平衡)、则可能会发生较长的低电流反向流动。

    此时、我们没有低 Iq 电流共享开关。 感谢您分享有关系统的详细信息。

    Shreyas